结果:找到"存储芯片 NOR Flash NAND Flash UFS eMMC",相关内容1000条
- 贴片式tf卡Nandflash芯片试用体验
- 雷龙发展Nandflash芯片试用体验 一、项目背景 最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示。 Nand-flash存储器是flash存储器的一种,其内部采用非线性宏单元模式,为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案。Nand-flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而在业界得到了越来越广泛的应用,如嵌入式产品中包括数码相机、MP3随身听记忆卡、体积小巧的U盘等。 SDNAND内置FLASH管理算法 二、产品解析 NOR和NAND是市场上两种主要的非...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,NOR 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-05 17:45:00
- Flash存储芯片:NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC的比较与解析
- 前言 在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失性、可擦写性和可编程性等优势,占据了重要地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NORFlash、NANDFlash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。 1.NorFlash 1.1用途特性 NORFlash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NORFlash在嵌入式系统和单片机...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 存储芯片 NOR Flash NAND Flash UFS eMMC 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-04-03 11:55:00
- 什么是NAND型Flash存储器?
- 前言NANDFlash和NORFlash是现在市场上两种主要的闪存技术。Intel于1988年首先开发出NORFlash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NANDFlash结构,后者的单元电路尺寸几乎只是NOR器件的一半,可以在给定的芯片尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。1.NANDFlashROMNANDFlashROM应该是目前最热门的存储芯片了。因为我们生活中经常使用的电子产品都会涉及到它。比如你买手机,肯定会考虑64GB,还是256GB?买笔记本是买256GB,还是512GB容量的硬盘呢?(目前电脑大部分采用了基...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH,SPI NOR FLASH,SD NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-01 17:32:00
- 基于STM32+CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试(下篇)
- 四、移植FATFS文件系统前面第3章,完成了SDNAND的驱动代码编写,这一章节实现FATFS文件的移植。4.1FATFS文件系统介绍(1)介绍FatFs是一种完全免费开源的FAT文件系统模块,专门为小型的嵌入式系统而设计。它完全用标准C语言编写,所以具有良好的硬件平台立性,可以移植到8051、PIC、AVR、SH、Z80、H8、ARM等系列单片机上而只需做简单的修改。它支持FATl2、FATl6和FAT32,支持多个存储媒介;有独立的缓冲区,可以对多个文件进行读/写,并特别对8位单片机和16位单片机做了优化。(2)特点【1】Windows兼容的FAT文件系统【2】不依赖于平台,易于移植【3...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-03 15:23:00
- SDNAND的SDIO在STM32上的应用详解(下篇)
- 七.SDIO外设结构体其实前面关于SDIO寄存器的讲解已经比较详细了,这里再借助于关于SDIO结构体再进行总结一遍。 标准库函数对SDIO外设建立了三个初始化结构体,分别为SDIO初始化结构体SDIO_InitTypeDef、SDIO命令初始化结构体SDIO_CmdInitTypeDef和SDIO数据初始化结 构体SDIO_DataInitTypeDef。这些结构体成员用于设置SDIO工作环境参数,并由SDIO相应初始化配置函数或功能函数调用,这些参数将会被写入到SDIO相应的寄存器,达到配置SDIO工作环境的目的。 至于为什么需要一个命令结构体与数据结构体,就是为了方便我们配置S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,tf卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-12-08 17:30:00
- 如何用SDNAND解决TF卡所遇到的问题?
- 雷龙发展是专业做存储产品的供应商,跟客户沟通过很多关于存储方面的问题。不知道大家在使用小容量T卡的时候,是否有遇到以下的一些问题: 1、T卡的尺寸(体积)太大了怎么办? 2、T卡的接触不良,容易产生松动。甚至出现最终产品在出厂到最终用户的运输途中,由于T卡接触不良导致产品不良被退回。 3、T卡非常不好焊接。 4、T卡是可插拔的。总是担心数据会被复制出去。 5、从市面上采购的T卡品质不是太好,质量参差不齐,一批好、一批又不好。 6、系统总是提示找不到T卡。 7、系统总是提示要格式化T卡。 针对1234类的问题,这个是T卡本身技术标准决定的。它本身就是为一个可插拔的模组而设计...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-11-09 17:50:00
- 使用RTOS系统如何选取大容量存储芯片NANDFlash
- 随着物联网的兴起,很多产品都要求启动速度快、功耗低、响应及时。所以RTOS(比如RT-Thread)得到了越来越广泛的应用。本身RTOS系统是面向专且精的产品,因此系统的镜像都是非常小的,基本<10MB、甚至<1MB的。但有时候开发者因为如下的需求: 1、使用GUI界面需要存储图片 2、需要存放一段启动或提示语音/视频 3、系统需要嵌入一些协议栈等原因,系统IMG变得很大,用NORFlash就不太够用了。 这个时候就需要采用NANDFlash,但使用RawNAND也存在几个问题:1,需要CPU支持并口;2,需要CPU做EDC/ECC,坏块管理,平均读写等操作。使用RT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片,NOR FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-21 17:49:00
- 贴片式SD卡与eMMC该如何选择?
- 最近我们接触到一些客户,本来客户计划使用eMMC,但总觉得哪里不满意。后来跟客户做了深入沟通。你们真实的想要什么样的eMMC呢?他们给出的答案有:尺寸最小的eMMC;最方便焊接的eMMC;最小容量的eMMC;pin脚最少的eMMC;功耗最低的eMMC;擦写寿命最长的eMMC;使用SLCNAND晶圆的eMMC;性能最稳定的eMMC等。 我们根据客户的要求进行了分析,觉得SDNAND更适合这些客户。贴片式SD卡和eMMC在架构上,类似亲兄弟,都是内置NANDFlash晶圆+NANDFlash控制器+Firmware。那它们又有哪些不一样呢?在这里把贴片式SD卡和eMMC特性列出来,大家就会明白了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡FLASH,SD NAND FLASH,EMMC,闪存芯片,存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-10-13 17:11:00
- NandFlash结构及错误机制
- NandFlash是一种非易失性存储器,具有读写速度快.功耗低.存储密度高等优点,目前被广泛应用于电子产品中,如固态硬盘(SSD)、手机、数码相机等。进入21世纪以来,随着CPU主频以及IO频率的不断提高,传统硬盘由于读写速度慢等原因已经成为PC、服务器存储等领域发展的瓶颈。由于基于NandFlash的存储相比于传统硬盘存储具有体积小、读写速度快.抗震动强、温湿度适应范围宽等优点,NandFlash的市场份额正在迅速扩大,逐步取代传统硬盘。尤其在航天航空、国防军事等特殊的应用环境领域中,NandFlash已经成为存储设备的首选。NandFlash存储器内部是由存储单元“浮置栅晶体管”阵列排布...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Nand Flash,Flash存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-26 15:02:00
- NANDFlash和NORFlash的区别
- 1.1接口差别NORFlash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以直接和CPU相连,CPU可以直接通过地址总线对NORFlash进行访问,可以很容易地存取其内部的每一个字节。NANDFlash器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据﹐只能通过I/O接口发送命令和地址,对NANDFlash内部数据进行访问。各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。NANDFlash读/写操作采用512或2048字节的页。NORFlash是并行访问,NandFlash是串行访问,所以相对来说,前者的速度更快些。1.2容量和成本NORFlash的成本相对高﹐容量相对小,常见的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND Flash,NOR Flash,Flash 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-02 14:13:00
返回